AnsweredAssumed Answered

RT1050 Bootloader & IAP 資源

Question asked by Yi-Yuan Ting on May 8, 2018
Latest reply on Jul 12, 2019 by Joan Xie

但是,在hyper flash Bootloader這塊始終沒有相關資源,這邊說到的
Bootloader資源是如下:

[ 提供API,或是提供example code (command for Cortex-m7),使我們能在
hyper flash內使用此code去jump到不同的sector去執行]

 

先前使用ST的F4和F7系列時(即Cortex-m4, m7),ST官網有提供這樣的source
code資源,甚至還有具備IAP功能的範例code,大幅加速系統開發,而在NXP
RT1050這塊,希望也能提供類似資源,不然在開發application軟體時,還要先花
大量時間資源去開發IC底層相關的bootloader,開發出來後也只適用於RT1050(因
Bootloader本來就很適應體高度相關),這樣的經濟資源效益不夠,因此希望
RT1050也能提供相關資源。

 

我想RT1050 bootloader的資源應該是遲早會在MCUX-SDK的新版本提供,這邊有說
到: https://community.nxp.com/message/1004044?
commentID=1004044#comment-1004044

但是仍然不知道確切的公佈時間,距離上面這篇回應時間到現在已經又過一個月
了,想請問目前有進一步資訊嗎?

 

感謝回應

Outcomes