无线WIFI能ping通百度,但是ping不通网关?添加DNS,重启会删除

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

无线WIFI能ping通百度,但是ping不通网关?添加DNS,重启会删除

1,934 Views
wumr
Contributor I

基于3.14.28的BSP,有线网卡:Atheros 8035,无线WIFI:RTL8723BU

有线网卡IP:192.168.1.199,无线WIFI IP:192.168.95.2(自动分配的)

服务器IP:192.168.1.235

交换机GW:192.168.1.1

电脑IP:192.168.1.105

插在电脑上的AP(WIFI模式的小度WIFI)的IP:192.168.95.1

双网卡(有线网卡以及USB无线WIFI)都能连上网络,但是当ping无线WIFI的网关就ping不通(电脑和有线网卡都是连接到同一个交换机上,无线WIFI 连接到由电脑插上的TP_LINK的AP上,电脑和无线WiFi不是同一个网段)

pastedImage_1.png

①ping不通192.168.95.1(无线wifi是使用udhcpc -i wlan0自动分配的)但是能ping通百度(添加echo nameserver 202.96.134.33 >> /etc/resolv.conf情况下),拔掉开发板的有线网卡也ping不通网关。

②重启时,域名会被清空(resolv.conf链接文件

③uboot命令行ip=192.168.1.199:192.168.1.235:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:off后去掉::eth0:off之后,开发板的IP会自动分配。

0 Kudos
1 Reply

1,432 Views
wumr
Contributor I

是由于电脑的防火墙不知怎么打开了,导致ping 192.168.95.1没有ping通

0 Kudos