Morian Nair Calderon Diaz

LCD 2x16 MC68HC908GP32

Discussion created by Morian Nair Calderon Diaz on Oct 16, 2008
Latest reply on Jan 6, 2013 by Eckhard Gosch
Hello

I don't know if anyone can help me, I'm trying to implement a program for to show the temperature in a 2x16 LCD with GP32 and the truth I don´t know that is wrong with the program. If someone has a similar program what I can copy.

This is the code that I have so far.

Thank you very much for your help.
 
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include <MC68HC908GP32.h> /* include peripheral declarations */
 
#define SALIDA PTA  /* Todos los ports B como salida */
#define Temp PTB_PTB0 /* entradas del sensor Temp-PTB0,Humedad-PTB1 */
#define Hume PTB_PTB1
#define RW PTC_PTC0  //Defino el puerto C0, C1, C2 como salida de control para
#define RS PTC_PTC1  //activar los BITs de la lcd
#define EN PTC_PTC2
 
char decimal1=0,entero=0,T=0;
char LCD[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
 
interrupt 16 void conversor (void) {
ADSCR_COCO=0;
SALIDA=ADR;
}
void timecontrol (void) {               //subrutina de retardo
long int R=0;
for (R=0;R<3000;R++){
}
}
 
void controllcd (){
RS=0;
EN=0;
EN=1;
EN=0;
timecontrol();
}
v
oid configuracion (void){
timecontrol();
SALIDA=0x01;            //limpiar pantalla
controllcd ();          //Llama Control de LCD
SALIDA=0x02;            //Envia a Inicio del LCD (Home)
controllcd ();          //Llama Control de LCD
SALIDA=0x06;            //Desplazamiento del Cursor
controllcd ();
SALIDA=0x0E;            //Envia display ON, cursor ON, blink OFF,
controllcd ();          //Llama Control de LCD
SALIDA=0x38;            // Habilita las dos líneas de la LCD
controllcd ();          //Llama Control de LCD
}

void Datos (void){
RS=1;
EN=0;
EN=1;
EN=0;
timecontrol();
}
 
void main (void){
  DDRA=0xFF;       //Configuracion de las salidas del puerto A LCD
  DDRB=0x00;       //Configuro el puerto B con 0x03. para entradas de los sensores
  DDRC=0X07;
  ADSCR=0x60;
  ADCLK=0x80;
  CONFIG1_COPD=1;
  EnableInterrupts;
  RW=0;
  RS=0;
  EN=0;
  timecontrol();
  configuracion();
  SALIDA=0x54;       //Letra T
  Datos ();
  SALIDA=0x45;       //Letra E
  Datos ();
  SALIDA=0x4D;       //Letra M
  Datos ();
  SALIDA=0x50;      //Letra P
  Datos ();
  SALIDA=0x20;      //Espacio
  Datos ();
  SALIDA=LCD[decimal1];  //Decimal 1
  Datos ();
  SALIDA=LCD[entero];   //Entero
  Datos ();
  SALIDA=0x20;      //Espacio
  Datos ();
  SALIDA=0xDF;      //Simbolo °
  Datos ();
  SALIDA=0x43;      //Letra C
  Datos ();
  for(;:smileywink:{
  T=ADR*100;
  entero=T/10;
  decimal1=T%10;
  }
}
 
 
Hola
No se si alguien me puede ayudar, estoy tratando de implementar un programa para visualisar la temperatura en una LCD de 2x16 con GP32 y la verdad no se que está mal en el programa.  Si alguien tiene un programa parecido me lo pueden copiar.
este es el código que tengo hasta el momento.
Muchas gracias por su ayuda.

Outcomes