panel resume 之後會有閃爍的現象
原因是panel Power Sequence 不正確造成
kernel 4.1.15
但一直找不到跟LVDS一樣有enable/disable function,
來控制LCDIF enable/disable Power Sequence
是否有關LCDIF porting 文件可以參考
Hello Frank,
Resume的时候,出现闪烁现象,你可以尝试这样做:
(1)Suspend的时候,关闭背光电路。Resume的时候,enable背光电路。
如果还不行,这样试试:
(2)Suspend的时候,关闭背光电路,同时拉低pannel LCD的reset;Resume的时候,拉高reset,并Enable背光电路。
Have a nice day!
TIC Weidong
謝謝 Wigros Sun 你的回應
1:在mxc_lcdif.c中沒有Suspend及Resume的function,因此我無法照你說的方式作控制,但我有用其他方式來模擬,結果還是一樣。
2:經過驗證發現不是背光控制頻率所造成(PWM),是lcdif 送出的Data 所造成的閃爍。
基於上面的狀況,才會詢問是否有關lcdif介面的文件
我嘗試看看到找輸出data的function來作控制,是否有建議的方向給我,謝謝。