问题解决了。 BOOT1的3.3V 上拉没有接上,我查了规格书BOOT1内部是100K PD, 上电之后模式就变成了00(boot from fuses),所以出现了上述问题。我现在还想请教您一个问题:我想问一下你们提供32bit DDR3的UBOOT吗?如果更改32bit DDR3 ,是不是只需要改UBOOT 就可以了?
如果你这里要使用32bit DDR3的话,你要使用我们提供的DDR script https://community.nxp.com/docs/DOC-331930 配置相关参数,按照该链接中文档中说明。
请问你这里boot mode设置的正确么?你是从哪里启动的?