AnsweredAssumed Answered

请问有没有遇见MPC8280DLLOUT管脚无信号输出的现象?

Question asked by czx czx on Jul 19, 2017
Latest reply on Jul 20, 2017 by alexander.yakovlev

现象:MPC8280在长期不加电后的第一次加电经常不能正常启动,检查硬件发现是DLLOUT无时钟输出,DLLOUT用来给SDRAM工作时钟导致系统不启动。

在FLASH不烧写启动程序时,正常的板子DLLOUT是可以正常输出时钟信号的。判断是纯硬件问题,排除了供电、时钟、芯片时钟配置电路的因素。为避免这种现象的致命影响,我们加了硬件看门狗电路,在不能正常启动时规避下风险。

问题:MPC8280DLLOUT管脚无信号输出的现象在潮湿的环境下出现的概率较大,比如下雨天气、人为加湿器的环境下,每隔十几分钟加电就会偶尔出现DLLOUT无输出导致的不启动,在看门狗电路不断复位的情况下,经过几次复位后DLLOUT就会有输出,板子可以正常启动功能正常。怀疑芯片内部是否是加电断电一段时间后,温度或是湿度影响了什么电气特性就不得而知了。

我们单独做了高低温试验-40~85也没有出现类似现象。

在对板子表层加三防涂层后,DLLOUT无信号输出的现象明显减少,但也会偶尔出现,大概每千次出现两三次。不涂三防涂层大概每十次出现两三次(加湿环境下每隔半小时左右第一次加电)。

不知道这种现象是哪里导致的,查芯片资料也没有对湿度的描述要求,很困惑。

目前总结的影响因素两个是:长期断电后的第一次启动;潮湿工作环境(没单独测湿度值)。

请问大家有没有类似的现象,如何处理?

谢谢指教  czxxin@aliyun.com

Outcomes