在s32 design studio中不能成功采用仿真器P

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

在s32 design studio中不能成功采用仿真器P

1,544 Views
shigaofeng2005
Contributor I

     我们公司近期开发了一款基于MPC5745R的控制板,通过S32 studio DS (v1.1)的向导创建了一个MPC5745R的工程或者采用飞思卡尔提供的例程(附件所示),但无法通过multilink下载程序进行调试,详细描述如下:

    1)所用仿真器为P&E的 multilink universal飞思卡尔提供的Rev.A,Rev.B,Rev.c);

    2)计算机操作系统为win 7和win XP

    2)第1个内核的debug configurations配置如下图,红色线框内的选项是灰色,不可以更改

    3)第2个内核的debug configurations配置如下图,红色线框内的选项可以更改

    4)工程中的所有配置均是默认配置,一旦debug就出问题

      至今,无法确定是创建工程配置不当,还是仿真器不支持该芯片。希望能提供一些技术支持,帮助我们完成一个最小系统调试,万分感谢!

 

 

 顺祝工作顺利!

Tags (2)
0 Kudos
1 Reply

1,044 Views
martin_kovar
NXP Employee
NXP Employee

Hello,

could you please write your question in English?

Regards,

Martin

0 Kudos