hello weidong.sun:
非常感谢你的帮忙。虽然我还没有解决问题。我现在先把这个问题放下来。而解决一个简单问题。
我这里有一块贵公司的板(i.MX 6UltraLite EVK),以前是可以通过mfgtools烧录镜像。经过这段时间折腾,出现下面问题。
我是直接mfgtool2-yocto-mx-evk-sdcard-sd2.vbs ,i.MX 6UltraLite EVK板子应该是没有PFUZE100片子,
我打开mfgtool2-yocto-mx-evk-sdcard-sd2.vbs,显示如下:
这块板子是可以正常启动。
请问一下:这是什么原因?怎么解决?非常感谢你的回复。
龙斌技术部
广东雅达电子股份有限公司
电力智能测控仪器专家 电力测控领域专业制造商
地址:广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园
电话:0762-3493926
邮编:517000
网址:www.yada.com.cn
你好,Longbin,
如果你用的板子是i.MX_6UL_EVK_design_files_rev_B,原理图是SPF_28617_20150504的话,板子上是没有PMIC的,使用的是分立电源做的。因为这段时间估计你自己也不知道做了什么动作,板子才会这样的。
建议你这样做:
(1)重新下载一个for I.M6UL对应版本的MFG TOOLS
(2)重新现在一个I.MX6UL EVK板子的DEMO IMAGE
(3)把DEMO image放到MFG TOOLS对应的目录里,再下载到板子上,看看是否正常启动。
另外,如果上述方法不行,你用手工方法,对SD卡进行分区,并在linux主机上,把U-BOOT, dts, zimage, rootfs, dd到SD卡里,然后再启动看看。
伟东
hello weidong.sun:
非常感谢你的帮助,我重新下载了“L4.1.15_2.0.0-ga_mfg-tools ”确实可以了。
但是我自己做的板子还是不能下载镜像。现在我想问问,在下载模式下,上电后24Mhz主晶振一定会启震吗?我测量贵公司的板24Mhz主晶振一脚有0.4v,另一脚有0.64v。而我自己做的板子24Mhz主晶振引脚电压都是0V。
因为我不知道i.mx6ul的启动流程是怎么样子的。你能不能介绍一下启动流程,这样我先测试一下imx6ul启动到那步骤。先排除硬件问题。
龙斌技术部
广东雅达电子股份有限公司
电力智能测控仪器专家 电力测控领域专业制造商
地址:广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园
电话:0762-3493926
邮编:517000
网址:www.yada.com.cn