Kinetis 系列5V 供电、3路UART、2路I2C、2路SPI、4路ADC,比较好采购资料全的型号麻烦推荐下
Hi chao,
Kinetis E系列除了KE02都满足(5V 供电、3路UART、2路I2C、2路SPI、4路ADC)。
KE04和KE06由于不受Kinetis SDK支持,所以软件开发时需要参考FRDM-KEXX Driver Library Package软件开发支持包。
KE1xE和KE1xF系列均为新产品,所以可在Kinetis SDK(即将改名为MCUXpresso SDK)里找到对应的软件开发支持包。
建议根据其他条件筛选项目适合的型号:
Best Regards,
Robin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
你好,谢谢回复,现在选了MKE02Z64VQH4,一路I2C那一路是预留不要也行,这个芯片跟KE04和KE06、KE1xE和KE1xF系列比是不是价格最低的,能不能提供下FRDM-KE02Z40M开发板的PCB图,我想要下封装库资料和最小系统,准备先做PCB,这个开发板我从代理那边买了一个,芯片有最新的中文资料的话最好也给我发下,网上中文的很少
你好
相同Flash大小情况下,较KE04和KE06、KE1xE和KE1xF系列比价格最低了。
FRDM-KE02Z40M开发板的资料请从官网下载。
开发板原理图请下载:Schematics for Freescale Freedom Platform FRDM-KE02Z40M
中文资料请到恩智浦社区的 ARM Cortex-M系列产品 板块寻找。