目前所在公司主要研发可穿戴式的医疗护理设备,目前的产品为基于BLE的温度贴和心电卡,温度贴主要用来长时间监测儿童的体温,提早知道儿童是否发烧,心电卡采集用户的心电原始信号,手机端负责对心电信号进行数据处理,目前存在的问题是,基于BLE的设备,对手机的依赖太严重,无法拉开距离。
目前的想法是,基于M4内核做一款座式的家用护理设备终端,此终端可作为心电,血压,血糖的等多参数采集仪,同时具有一定的数据处理能力,M4内核可以将少量算法放入设备端。像心电,血压等信号,也可以图形化显示在显示屏上,看过TouchGfx在STM32上的演示,相信LPC54608开发板自带的Touchgfx demo也很好地展示了其在M4处理器上的优越性能,所以作为心电信号,其也一定能够能流畅地展示。另外它丰富的外设,通过外接BLE和WIFI模块,也可以作为路由中继器而存在。解决了物理上给产品带来的束缚。
所以想申请
LPC54608开发板
作为产品的原型开发,期待您的回复!!
#中国用户论坛#