272x480彩色LCD电容触摸屏
板载高速USB,Link2调试探头(带CMSIS-DAP以及SEGGER J-Link协议选项)
支持外接调试探头
3个用户LED,以及复位、ISP (3)以及用户按钮
多个扩展选项,包括Arduino UNO和PMod
内建LPC546xx MCU功耗测量
128Mb Quad-SPI Flash (Micron MT25QL128)
8MB SDRAM (Micron MT48LC8M16A2B4)
Knowles SPH0641LM4H数字麦克风
全尺寸SD/MMC卡槽
恩智浦 MMA8652FCR1加速计
立体声音频编解码,带信号输入输出
高速和全速USB口,带micro A/B接头,支持Host和Device模式
10/100Mbps以太网 (RJ45接头)
如上面所示,这些配置都是做智能家居的顶级配置,对此,本人想设计一款智能家居,主要功能如下:
• 1.实时显示时间和日历
• 2实时显示温度和湿度
• 3.可以对房间温度和湿度进行自动控制
• 4.具有声光防盗报警功能
• 5.无线控制功能
• 6.红外人体感应功能
• 7.低功耗模式(防盗模式)与正常模式任意切换
• 8.开机图片,程序在线下载等
• 9.测量水的温度
希望能够申请到开发板,完成我的项目。