申请LPC54608开发版

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

申请LPC54608开发版

712 Views
zhangxiaolong
Contributor I

现在一块MCU作BLDC控制器,另一块MCU作通信控制和界面处理,比价麻烦,想知道LPC5460x一块MCU应付得了吗?

很高兴能有机会参与免费申请LPC54608开发板,本人的工作主要涉及到工业控制以及通讯领域,在项目开发过程中目前STM32的MCU比较多,为了全方位地衡量产品的特性,试图尝试其他的MCU。所以想利用这次机会熟悉一下LPC系列的MCU,并在以后引入到新的产品,在论坛里简单看了一下板子的介绍和他人的开箱照,感觉非常好,希望这次能够申请一块。 

      初步想法是,熟悉板子的开发环境,并掌握基本操作,熟悉API等;

   

     再次,移植RTOS操作系统,LWIP2.0,webnet,文件系统,以及UI界面,尝试将目前的项目移植到该开发平台上;

   

     最后, 根据特性进行优化,在后期考虑在项目中使用LPC系列的MCU。

 

    非常感谢有这样的申请机会,也希望可以成功申请。

我是一名硬件工程师,主要 从事汽车控制器与工业控制、通讯方面的产品,之前经常接触的是TI的DSP、M4和ST的M3 M4。使用过K64F、LPC824等开发板,KL02Z已经应用在产品上,在使用过程中,觉得开关矩阵功能很赞,连错管脚时,可以通过软件来修改。。。。看到这次有LPC54608的申请活动,这个功能很强大,想要申请一套评测下,用在以后的产品上。

0 Kudos
0 Replies