我之前一直用过NXP的芯片,每次出新的产品时,我迫不及待的进行使用,如LPC系列几款芯片都使用过,每次都会有新的收获。
大学时参加智能车比赛,原本是飞思卡尔赞助的,飞思卡尔现在也被恩智浦公司收购了,所以现在也成为恩智浦所赞助的了,NXP公司真是越做越大。
这一次,我希望申请LPC54608开发板,尝试用于汽车的中控检测系统,能够实现检测汽车运行的各个部分的运行状态,能够满足小型汽车的中控系统的要求。
希望能够拿到LPC54608开发板,能够实现LPC芯片的功能的开发,熟悉新的LPC芯片的性能,能够为接下来的项目有一个新的选择,拿到LPC54608开发板后,能够加入操作系统,基于RTOS设计一个适用于项目的操作系统,设计独特的操作界面,能够实现更加方便快捷的功能。
真心希望LPC54608开发板能够满足项目的需求,能够使LPC54608的性能完美的展现。LPC54608开发板还带有麦克风和音频解码功能,功能很强大啊。