错过了第一次开发板活动,不想错过第二次!
我目前从事硬件开发,负责器件选型、方案设计与验证等工作。公司目前已经实现了量产型的蓝牙、互联网音响产品,用的是CSR的CSR8670及NXP的LPC5411x平台,说实话,我第一次体验到了性能(M0+和M4)与功耗(低)的完美结合。目前公司预研项目方案需求确定如下:
1、1路USB OTG
2、1路以太网
3、1路LCD
4、1路SD/EMMC
此次活动的LPC54608刚好可以满足需求。
因此,希望能够申请到LPC54608开发板,尽快验证方案可行性。