HI,感谢NXP提供的申请LPC54608开发板活动第二季,让我这个错过第一季的人还能够有机会申请。
我司目前需要开发一款简易的手持无线频谱扫描仪,大概的需求点为:
1.通过SPI和GPIO接口与RF芯片连接。
2.将读取到的场强信号形成曲线图,显示在液晶屏上。
3.支持通过触摸屏操作,设置设备和无线频谱的参数。
4.支持保存信号曲线图到SD卡。
5.电池供电,系统功耗尽量低。
LPC54608主频高达180M,能够快速地处理数据以及数据的显示。开发板上也带有液晶屏,接口也十分丰富,外扩其他功能也方便,非常适合这个项目,所以借此机会希望能够申请一块开发板用于该项目的开发。
望批准,谢谢!