看到微信推送中NXP又开始了新一轮的LPC54608开发板申请活动,正好赶上过年期间,特来申请试用。
最早接触NXP产品是LPC2108/6系列ARM7内核的芯片,在周立功购买了一块arm的开发板,当时大家都在玩AVR,我看到arm的性能和资源都是一流的,就转来研究,后续又接触了LPC2132系列的arm芯片。总体感觉arm芯片作为一般的应用,尤其是类似智能化家具等方面对与低功耗、性能和功能等有鲜明要求的地方。
这次看到LPC54608成为NXP的主推产品,也想申请一块来试用一下。
试用希望达到的目标:
1 学习这款产品的使用
2 对其的功能和性能简单评估
3 争取完成一个有针对性的智能化设备的应用或功能的应用。