我们公司目前正在使用基于ARM7的LPC2214,已经使用很多年了,近期正好在评估新的MCU。之所以要替换掉LPC2214是因为2214本身是个很旧的MCU,另外,我们还要读写U盘和tf卡,都需要额外扩展一个硬件来方便实现这个功能,现在换成LPC546系列的MCU可以非常方便的实现上述功能,从而节省成本及开发复杂度。再就是LPC2214的休眠、掉电模式在实际使用时并不太理想,如果换成LPC546相信在节省设备用电上也会提升不少。
非常希望能够通过,谢谢!
never-displayed