jinyi7016

LPCXpresso54608 申请——电力系统通讯管理机

Discussion created by jinyi7016 on Dec 27, 2016

目前公司产品使用是ST107芯片,其通讯接口的数量与主频和其他外设的支持上都已经无法再进行升级与扩展,现要设计新的产品,看到LPC54608的性能参数,很合适。

LPC54608,片上512KFlash200KSRAM,主频180MCortex-M4MCU,其最多支持了10个串口,而且是有CANEthomet功能外设的,这一点就是一个极大的优势,非常适合电力系统上的通讯管理设备。

一般的MCU很少有10路的串口,都是要扩展的,而54608却一片就可以搞定。而通讯管理设备需要尽量多的RS485(串口操作)接口,以连接更多的线路和更多的终端设备。并要将从RS485上的数据通过CAN或是以太网转发到其他设备上,其中要有协议转换(modbusCDTIEC103IEC104等等)功能,而54608180MHz的主频对于协议转换的效率也是很好的支持,并不会有很大的延时。开发板上的SD卡可以对通讯过程中的问题与故障进行记录,方便问题排查。

 

强大的通讯功能与LCD接合,又可以产生电力系统能量管理设备,通过通讯收集总线上的电力仪表上的电能值,在LCD上显示负荷曲线、能量分布与管理等等功能。也可以是电表集抄的方案。

本人申请使用过LPC824的开发板,使用LPCXpresso IDEKeil进行了开发测试,LPCXpresso IDE的功能与操作更是人性化与方便。对于LPC824switch matrix功能的体验真的是不错,在软、硬件的开发上有很大的灵活性。也比较熟悉

LPCXpresso的使用。

故申请此款开发板来设计新产品的原型,望批准。

Outcomes