mipi lcd 偶尔在系统suspend后,再按power键唤醒时,唤醒不起来的 现象

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

mipi lcd 偶尔在系统suspend后,再按power键唤醒时,唤醒不起来的 现象

2,393 Views
ninglu
Contributor II

你好:

 我们使用的是imx6q的板子,系统是android4.4.2,kernel版本3.0.35,屏幕使用的是mipi接口的8394,在我们正常的使用中,偶尔会出现这种现象:

    系统在suspend后,再按power键唤醒时,lcd背光亮,但是无任何显示,处于黑屏状态,但是看打印信息的话,证明系统没有死掉,已经wake up了。

    请问是什么原因,要从那方面入手?

0 Kudos
4 Replies

1,930 Views
liyu1
Contributor III

我的现像,反复suspend ,反复resume有时候可以正常显示.

0 Kudos

1,930 Views
liyu1
Contributor III

我的系统也是android 4.4.2 .我在进入睡眠的时候并没有给mipi的电源断电,所以不需要初始化,resume的时候,个人认为不需要做任何操作,但还是会出现偶尔唤醒不了的情况.

0 Kudos

1,930 Views
liyu1
Contributor III

兄弟我也遇到了同样的问题

0 Kudos

1,930 Views
jimmychan
NXP TechSupport
NXP TechSupport

The MIPI DSI display needs be re-initialized after resume, did you check those resume code to re-initialize the display?

0 Kudos