你好!
我们使用的是android4.4.2,kernel是linux3.0.35,imx6dl的cpu,屏用的是hx8394。
我们之前用imx6dq的cpu时,lcd的显示是正常的。
但是换成imx6dl的cpu以后,其他功能都正常,就是lcd在系统起来以后,在播放比较亮的图片时,能明显看出屏是闪烁的。眼睛看着很不舒服。
请问会是什么原因导致的闪屏呢。
Hello Luning,
已经在Salesforce系统中,给你做了如下的回复,请注意查收邮件!
根据你的描述,实际上看黑色图片时,LCD也一样是在闪烁,只是我们看不到而已。出现LCD闪烁的可能性,我觉得是这样的:
(1)既然I.MX6Q使用是正常的,那么软件上不应该有问题。
(2)最大的可能是硬件,需要检查一下。
A,LVDS差分信号的阻抗匹配情况。
B,LVDS电缆线。
C,LCD屏可以考虑更换一下。
B,注意检查一下软件中设置的刷新频率和LCD支持是否一致。
伟东