lpcware

Nest Board projects

Discussion created by lpcware Employee on Jun 15, 2016
Content originally posted in LPCWare by dragooon on Sun May 18 23:37:48 MST 2014
Good day
I've created a library project and a normal XPresso project. In the library are project references to the CMSIS(DSP,chip).
The library project are all Board-specific initializations and the XPresso project is the program itself.
Now I want to have to embed only the library, because it contains includes of the CMSIS Yes. Unfortunately,
this works only if I have the CMSIS also as project paths in the normal XPresso project.
How do I change the project settings so that I need include only the library project.

With regards Andreas


Deutscher Orginal Text:

Guten Tag,
Ich habe mit einem Library Projekt und ein normales XPresso Projekt erstellt. In dem Library Projekt sind die verweise auf die CMSIS(DSP,Chip). Das Library Projekt sind alle Board Spezifischen Initialisierungen und das XPresso Projekt nur das Programm an sich. Nun möchte ich nur noch die Library einbinden müssen, weil diese ja die Includes der CMSIS enthält. Leider funktioniert dies nur wenn ich die CMSIS auch als pfade im normalen XPresso Projekt angebe. Wie muss ich die Projekteinstellungen verändern damit ich nur noch das Library Projekt einbinden brauch.
Mit freundlichen Grüßen Andreas

Outcomes