lpcware

LCD1788 使用 7“ TFT LCD 问题

Discussion created by lpcware Employee on Jun 15, 2016
Latest reply on Jun 18, 2016 by lpcware
Content originally posted in LPCWare by hujiafu on Fri Mar 18 04:35:07 CDT 2016
我的运行环境
LPC1788
CCLK@108MHz, PCLK@54MHz, EMCCLK@54MHz

当我使用 4.3寸 TFT LCD (480*272) 时,LCD_DCLK 为 6MHz, 此时一切正常, 屏正常显示
但当我使用 7寸 TFT LCD (800*480) 时,LCD_DCLK 为 36MHz(CCLK/3) , 此时再测量 LCD_DCLK 时,波形非常不好,基本上是三角波了,而且幅度很小大概从 1.8V - 2.8V 之间来回震荡。

大家帮忙看看,谢谢!

Outcomes