我用LPC11U3x开发板自带的USB_HID例程学习USB通信,在加入UART打印后,将USB的端口通信过程用一些字符打印出来了。发现执行的通信过程与USB协议描述的有些不同。其中一些通信过程,如获取描述符等过程反复出现。不知道是由于在通信的时候产生了错误导致的重复通信还是USB协议本来就是这样的
建议使用专用的USB逻辑分析仪去捕获数据,也可以使用一些PC软件检测(如:Bus Hound)。另外:通讯过程中重新读取描述符也是协议允许的,如想了解详情,可见USB2.0协议,可从<a href="http://www.USB.ORG">WWW.USB.ORG</a>网站下载。