AnsweredAssumed Answered

MPC8280CVVUPEA(450/300/100 MHz)DEC寄存器疑问

Question asked by jianbo huang on Jun 5, 2016
Latest reply on Jun 7, 2016 by alexander.yakovlev

使用MPC8280CVVUPEA(450/300/100 MHz)作为主控芯片。 使用1MByte(16bit)的Norflash(S29AL008J70TFI020)作为bootrom,该芯片接在60X总线上,使用CS0#作为片选。 使用64MByte(16bit)的norflash(S29GL512S10TFI020)作为程序rom,该芯片接在60X总线上,使用CS1#作为片选。 使用4片64MByte的SDRAM(MT48LC32M16A2TG-75IT)作为64bit宽的256MByte内存,4个芯片接在60X总线上,使用CS2#作为片选。 使用LOCALBUS总线(不用PCI总线),使用时钟分配芯片为MPC8280CVVUPEA和SDRAM提供66MHz工作时钟,MPC8280CVVUPEA的工作 时钟通过CLKIN1接入,CLKIN2悬空。 上电后,使用仿真器可以将Vxworks的bootrom程序写入Norflash(写入算法在SDRAM中运行),并且测试了SDRAM,未发现错误。 运行vxworks的bootrom程序,串口能输出显示信息,但发现MPC8280CVVUPEA的Decrementer register(DEC)无法递减,导致程序异常。 请问有什么原因会导致MPC8280CVVUPEA的Decrementer register(DEC)不递减?

Outcomes