AnsweredAssumed Answered

Connected Fail

Question asked by li xinhua on Apr 18, 2016
Latest reply on Apr 26, 2016 by li xinhua

Dear Sir ;

        目标芯片是MCF5272(产品的接口如附图所示#1659) , 购买了P&E的BDM(参考附件)和P&E官网要求的转换器(Cable -CF-adapter)。但在运行CodeWarrior 7.2,提示“Connected Fail” , 也看不到具体失败原因!查看下载器供电和驱动正常,目标板处理器供电工作正常,目标板也确认是100% OK ! 由于P&E BDM跟我们设计的目标板不能直接连接,又参考两边的图纸自行焊接了一快转接板,自我检查线路正确,加装到Cable -CF-adapter。 我的问题是:1.能否提供目标板的接口对应P&E BDM接口连接图(我不能确确定自己焊接的转接板是100%正确的)? 2. 运行CodeWarrior 7.2时,用P&E的BDM ,需要作哪些设置,还是一定要购买P&E推荐的开发软件?

谢谢!

Outcomes