hola, necesito ayuda con la programación  del sensor adjd s311 con el jm60, un par de ejemplos servira...

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

hola, necesito ayuda con la programación  del sensor adjd s311 con el jm60, un par de ejemplos servira...

435 Views
millerarnoldber
Contributor I

hola, necesito ayuda con la programación  del sensor adjd s311 con el jm60, un par de ejemplos servira...

Labels (1)
0 Kudos
1 Reply

218 Views
Joshevelle
Senior Contributor I

Hello Miller,

I just did a quick search and find that the ADJD-S311 is an RGB Digital Color Sensor that communicates via IIC.

Since the sensor you're using is NOT Freescale, we're not able to help. However, I moved your question to the 8-bit Microcontrollers . Perhaps they have an IIC sample code they can share.

Hope it helps.

Josh

0 Kudos