SDRAM für i.mx RT1050

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

SDRAM für i.mx RT1050

781 Views
christiangradl
Contributor III

Ich würde gerne das günstige SDRAM "AS4C32M16MSA-6BIN" für den i.mx RT1050 verwenden.
Leider findet sich in keiner Dokumenation irgendwelche Angaben oder Listen über mögliche SDRAMs.
Daher kann ich diesen Speicher "AS4C32M16MSA-6BIN" für den RT1050 verwenden?

Danke

Labels (1)
0 Kudos
1 Reply

626 Views
igorpadykov
NXP Employee
NXP Employee

Hi Christian

yes AS4C32M16MSA-6BIN can be used with RT1050.

Best regards
igor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------