AD SAMPLE

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

AD SAMPLE

766 Views
bisheng
Contributor I

用MIMXRT1011 51号管脚   GPIO_AD_07通道采集电池电压,电池电压7.3V ,经75K、39K电阻分压后给MCU采集,理论应该为2.50V,实测2.61V,采样数值不准确,请问MCU的IO口配置是否有影响?该怎么配置,thank you !

0 Kudos
2 Replies

728 Views
bisheng
Contributor I

目前这个问题还没解决  请问有例程吗? 软件上能否提供支持,谢谢!

0 Kudos

762 Views
Hui_Ma
NXP TechSupport
NXP TechSupport

你好,

我们发现ADC采样结果会受到异步ADC时钟供电源的干扰,造成采样结果产生大范围偏差。

我们建议客户使用IPG时钟,并且将ADCx_GC[ADACKEN] 位设置成 0;

如果需要使用ADC异步时钟,则需要IPG时钟设置为无效。

希望对你的问题有所帮助。

0 Kudos