SDRAM für i.mx RT1050

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

SDRAM für i.mx RT1050

1,009件の閲覧回数
christiangradl
Contributor III

Ich würde gerne das günstige SDRAM "AS4C32M16MSA-6BIN" für den i.mx RT1050 verwenden.
Leider findet sich in keiner Dokumenation irgendwelche Angaben oder Listen über mögliche SDRAMs.
Daher kann ich diesen Speicher "AS4C32M16MSA-6BIN" für den RT1050 verwenden?

Danke

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 返信

854件の閲覧回数
igorpadykov
NXP Employee
NXP Employee

Hi Christian

yes AS4C32M16MSA-6BIN can be used with RT1050.

Best regards
igor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------