测试背景:MCUBootUtility6.2
硬件背景:NXP RT1021-EVK
测试软件:iled_blinky
测试流程:移植image_enc2、上位机配置启动设备ISSI的Flash、板子改ISP启动模式、选择BEE加密方式、配置秘钥参数、选择hex、一键启动
烧录完成后将SW8配置成1010,LED没有闪烁,程序无法跑起来,重新改回ISP模式回读efuse,BEE_KEY0_SEL及XIP位数都已使能,SwGp2数值从0x000~ 变更到-----
Solved! Go to Solution.
看起来操作没有问题,无法启动的时候,挂上JLINK, Halt内核看一下 PC 停在哪
View solution in original post
或许是我的加密区域过大或程序起始地址的问题,目前已经解决,感谢
附未加密前的efuse值