RT1021-EVK BEE加密无法启动问题

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 
已解决

RT1021-EVK BEE加密无法启动问题

跳至解决方案
2,305 次查看
ChumingYang
Contributor III

测试背景:MCUBootUtility6.2

硬件背景:NXP RT1021-EVK

测试软件:iled_blinky

测试流程:移植image_enc2、上位机配置启动设备ISSI的Flash、板子改ISP启动模式、选择BEE加密方式、配置秘钥参数、选择hex、一键启动

ChumingYang_0-1721204992177.png

ChumingYang_1-1721205003604.png

ChumingYang_2-1721205024181.png

 

 

烧录完成后将SW8配置成1010,LED没有闪烁,程序无法跑起来,重新改回ISP模式回读efuse,BEE_KEY0_SEL及XIP位数都已使能,SwGp2数值从0x000~ 变更到-----

标签 (1)
0 项奖励
回复
1 解答
2,263 次查看
jay_heng
NXP Employee
NXP Employee

看起来操作没有问题,无法启动的时候,挂上JLINK, Halt内核看一下 PC 停在哪

在原帖中查看解决方案

0 项奖励
回复
3 回复数
2,264 次查看
jay_heng
NXP Employee
NXP Employee

看起来操作没有问题,无法启动的时候,挂上JLINK, Halt内核看一下 PC 停在哪

0 项奖励
回复
2,206 次查看
ChumingYang
Contributor III

或许是我的加密区域过大或程序起始地址的问题,目前已经解决,感谢

0 项奖励
回复
2,304 次查看
ChumingYang
Contributor III

ChumingYang_0-1721205098745.png

附未加密前的efuse值

0 项奖励
回复