RT 1050 如何利用IO口的上升或下降沿触发一个DMA通道?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

RT 1050 如何利用IO口的上升或下降沿触发一个DMA通道?

1,256件の閲覧回数
profitt
Contributor I

请教如何通过IO引脚的触发一次DMA传输?

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)

1,082件の閲覧回数
jeremyzhou
NXP Employee
NXP Employee

Hi 堂伟 刘,

非常感谢使用NXP产品,很高兴为你提供技术支持!
首先,DMA硬件触发源不包括IO状态变化,所以我建议设置使能IO状态变化触发中断,在中断程序中软件触发DMA。

而关于DMA配置,请参考手册中的4.5.2 Enabling and configuring sources章节。
Have a great day,
TIC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,083件の閲覧回数
profitt
Contributor I

收到, 感谢回复!

0 件の賞賛
返信