Hello ian wong,
MIPI camera 调试,设计到I.MX6Q的IPU部分,这个链接里是关于IPU(包括MIPI)的使用方法和调试文档。请选择MIPI camera部分下载,并参考。
另外,你遇到的问题,提供一下个人的建议,供你参考:
(1)按照你的图片提示,说明Capture程序没有收到你的camera发过来的数据。所以,最好先查看是否有数据和时钟发给CPU。
(2)从OV2710 DATASHEET看,似乎输出的数据格式时RAW data的。你可以和供应商确认一下是否是这个格式。
因为I.MX6内部没有ISP模块,无法进行数据格式的转换。如果是RAW data数据,capture driver是不做处理的,所以你会看不到图像。 你要选择YUV或者RGB格式输出的camera,才会有图像显示出来。
Have a great day,
TIC weidong sun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
十分感谢。我所用的ov2710模块是带XC6130一起的。所以在在ov5640_mipi的基础上移植驱动,需要注意哪些地方?厂家给的配置说明如下:
前面八步都实现,ID都能访问到,就是最后图像未出来。不知问题为何处。
Hi ian wong,
Have you fixed your issue.?
Regards,
Aravinth