lcd画面失真

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

lcd画面失真

2,152 Views
xiaojunye
Contributor I

Dear all,

         我的板子运行的是android4.4.2系统,kernel版本为3.0.35.

         lcd分辨率是1920*720,与imx6q通过双路lvds连接。

         目前板子运行时lcd界面会出现概率性失真,见附件。

         请教一下问题出在哪里?

         (开始怀疑是复位方面的问题,已经验证画面失真时,通过rst复位LCD没有效果)

Labels (1)
0 Kudos
Reply
2 Replies

1,942 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Xiaojun

      这个问题,有两种可能:

(1)软件的时序的配置不对。

你需要把ldb.c中的时序结构中的1080P换成你1920x720的时序。不要添加,要替换这个1080的。

(2)LVDS阻抗问题。

根据以往的经验,LVDS差分阻抗匹配不好,造成色彩失真的可能性最大。所以,你需要硬件上对比一下我们的开发本设计,包括原理图和PCB Layout。

(3)下面是我调过的1920x720在I.MX6Q板子上的效果。用的是android7.1.1。

时序部分给你参考。

Have a nice day!

TIC weidong sun

0 Kudos
Reply

1,942 Views
xiaojunye
Contributor I

Hi,Wigors Sun,

        关于lcd图像失真,我用示波器测到LCD的时钟开机uboot启动为70M左右,等到出现内核logo时频率为50多M,等到出现android画面时为44M左右,按照屏的规格书lvds时钟为44M才正常。似乎ldb.c中设置的clock在android系统才起作用。

      我想问一下:

  1: uboot中LCDd的clock在哪设置?

  2:为什么ldb.c中clock设置 在内核启动的过程中不起作用,而是在android中才起作用?  

0 Kudos
Reply