imx8qxp-mek开发板IO输出/输入电压

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

imx8qxp-mek开发板IO输出/输入电压

1,859件の閲覧回数
475143463
Contributor III

测量发现imx8qxp-mek开发板的IO输入/输出电压为1.8V,这个电压是否可以直接调整为3.3V呢(即CPU直接输出/输入3.3V,而不是经过 NTB0104BQ 做电平转换)?

0 件の賞賛
返信
1 返信

1,781件の閲覧回数
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi ,

   您可以通过I.MX8QM-MEK图纸上可以看出来是否允许加3.3V电压,比如:

pastedImage_1.png

这些引脚的IO电压,由VDD_ESAI0_MCLK_1P8_3P3电源域控制,而VDD_ESAI0_MCLK_1P8_3P3可以上1.8V,也可以上3.3V,所以加3.3V是允许的。其他的模块类似。

Hope the information is helpful for you.

Have a nice day!

B.R,

Weidong

0 件の賞賛
返信