imx8qxp adb无法使用的问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

imx8qxp adb无法使用的问题

664 Views
c-luo
Contributor III

hi,NXP:

我最近在调试imx8qxp的andorid11的系统,内核版本5.10.52。我在调试中发现我的usb无法使用,具体问题如下和使用环境如下:

1、我们使用了fusb302的芯片,想通过芯片上的cc角进行typec模式的转换,来进行otg的切换(目前只需要我们能够让开发板成为 device 设备就行,不要求做host模式)。

2、android11的系统界面一直显示usb debugging connect,但是实际上我并没有插入任何usb设备或者usb线。

3、当我插入usb时候,有中断产生,但是并没有任何事件上报,所以安卓界面上显示的usb debugging connect 一直都存在。

附件为我的dts配置:请帮帮我分析一下这个问题,是否我需要修改一些配置,或者我的dts需要进行重新的配置修改。

使用节点为:usbotg1

附上我的一份log,该log为不插入usb的log。

谢谢!并期待你们的回复。

 

0 Kudos
0 Replies