hi, NXP:
最近我们在调试OV8865的一款摄像头,但是我发现在NXP的内核中并没有对应的驱动文件,开发板使用的是imx8qxp android11 系统。我询问采购与厂商沟通,厂商说该驱动是由平台提供,我想是否有对应的驱动能够提供于我。
谢谢!
Hi NXP
Can you provide the driver of OV8865 camera module for kernel version 5.4.70
Thanks
Deepak Kumar Beniya
NXP只官方维护了ov5640驱动,BSP的Linux版本稍微滞后于主线版本。你可以看看Linux主线,例如:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/media/i2c/ov8865.c
十分感谢你的帮助!这将对我很有帮助