imx8 mini MIPI-CSI contact with 4 lane mipi

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

imx8 mini MIPI-CSI contact with 4 lane mipi

4,164 Views
andyl1
Contributor III

MIPI-CSI驱动是否有对4(4-lane MIPI CSI interface)合成1路的摄像头数据进行分离处理?

是否有这样的driver sample ?

Labels (1)
0 Kudos
6 Replies

4,076 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello xin ling

I.MX8M MINI的MIPI CSI-2不支持这个功能。即使使用类似MAX9286把4路camera数据通过MIPI CSI-2传进CPU,MIPI CSI-2也不能按照Vitural Channel来做分离处理(分成独立的4路camera video data),这是由MIPI CSI-2硬件决定的。

但是,这种Surround View 功能以下处理器支持:

I.MX6QP/Q/DL/S的MIPI CSI-2硬件具备这个功能。

I.MX8QM/I.MX8QX的MIPI CSI-2也支持。

因此,你可以评估上面的CPU。

Have a nice day!

B.R,

Weidong

0 Kudos

2,960 Views
Jen2
Contributor I

您好,

        我想问一下,nxp的MX8XMIPI4CAM2模块会合成几个虚拟通道?

        有MX8XMIPI4CAM2或max9286的数据手册吗?

0 Kudos

4,076 Views
andyl1
Contributor III

感谢您的回复。

另外,如果不做虚拟通道分离,DATA由上层软件去分割,驱动是否支持MAX9286或者TP2854,这种方案是否可行?

0 Kudos

4,076 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

不支持这种方式。

Weidong

0 Kudos

4,076 Views
andyl1
Contributor III

TP2854支持如下的伪单帧模式,将四路摄像头的数据合成一帧(伪单帧),这种模式只占用一个虚拟通道,IMX8 MINI是否支持呢?

TP2854.jpg

0 Kudos

4,076 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

i.MX8MM的MIPI CSI-2,接收和处理数据,只能把外面当做一个camera来捕获和处理,如果您提到的TP2854,合成之后(拧成一路图像)进入MIPI CSI-2给I.MX8MM,那么I.MX8MM是可以接收数据并处理的。但是,没有软件上的分离功能。

因此,您评估试试看。要是客户自己可以把接收到数据分离开,那么就没问题。

Weidong

0 Kudos