MIPI-CSI驱动是否有对4路(4-lane MIPI CSI interface)合成1路的摄像头数据进行分离处理?
是否有这样的driver sample ?
Hello xin ling,
I.MX8M MINI的MIPI CSI-2不支持这个功能。即使使用类似MAX9286把4路camera数据通过MIPI CSI-2传进CPU,MIPI CSI-2也不能按照Vitural Channel来做分离处理(分成独立的4路camera video data),这是由MIPI CSI-2硬件决定的。
但是,这种Surround View 功能以下处理器支持:
I.MX6QP/Q/DL/S的MIPI CSI-2硬件具备这个功能。
I.MX8QM/I.MX8QX的MIPI CSI-2也支持。
因此,你可以评估上面的CPU。
Have a nice day!
B.R,
Weidong
您好,
我想问一下,nxp的MX8XMIPI4CAM2模块会合成几个虚拟通道?
有MX8XMIPI4CAM2或max9286的数据手册吗?
感谢您的回复。
另外,如果不做虚拟通道分离,DATA由上层软件去分割,驱动是否支持MAX9286或者TP2854,这种方案是否可行?
不支持这种方式。
Weidong
TP2854支持如下的伪单帧模式,将四路摄像头的数据合成一帧(伪单帧),这种模式只占用一个虚拟通道,IMX8 MINI是否支持呢?
i.MX8MM的MIPI CSI-2,接收和处理数据,只能把外面当做一个camera来捕获和处理,如果您提到的TP2854,合成之后(拧成一路图像)进入MIPI CSI-2给I.MX8MM,那么I.MX8MM是可以接收数据并处理的。但是,没有软件上的分离功能。
因此,您评估试试看。要是客户自己可以把接收到数据分离开,那么就没问题。
Weidong