imx6ul网络MAC地址固定

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

imx6ul网络MAC地址固定

2,601 Views
haifeng_jin
Contributor III

hi 有没有试过固定imx6ul的MAC地址,其中一路我们可以采用芯片的unique ID来固定,另外一路我打算采用nand flash的unique ID来固定,但是现在还不知道uboot中代码如何去获取,有做过吗,在uboot中获取nand flash的unique ID

Labels (1)
0 Kudos
3 Replies

2,427 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi haifeng ,

   我们没有类似的代码和你分享。但是,你可以按照这样的思路去尝试是否可行:

drivers/mtd/nand/nand_base.c中,有读取nand id的函数,比如这个函数里nand_scan_ident(),就有读取ID的操作。你可以在nand_base.c里做 read unique id或者write unique id的动作,测试一下。

比如增加读、写函数,然后EXPORT出来,共别的地方调用。

仅仅一个思路,如果不行。你恐怕还要想其他方法存放 MAC地址。比如板子放一个EEPROM等,这样最简单。

Have a nice day!

B.R,

Weidong

2,427 Views
944971965
Contributor I

你好,您的回答发错了吧,我这里请教的是imx6dl ssi 如何配置TDM 呢

0 Kudos

2,427 Views
haifeng_jin
Contributor III

好的,感谢

0 Kudos