imx6q wm8962没有声音

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

imx6q wm8962没有声音

1,538 Views
shanchong234
Contributor III

问题描述:

     1. 使用aplay 播放有效的wav文件,没有声音

     2. 使用arecord 进行wav格式录音,除了文件头44字节有数据,其他部分全部为 0。

板卡信息:

     1. 板卡使用的是imx6q-sabresd的原理图,MCLK采用24MHz的外部晶振

     2. 软件: 使用yocto开发环境, 内核 imx_3.10.53_1.1.0_ga

     3. 如果使用L3.0.35_4.1.0的bsp, wm8962 工作正常。

求助:

     1. 可能存在的问题,请求帮助?

     2. 有没有人使用yocto 的系统,wm8962工作正常的,方便的话能否告知BSP版本

Labels (4)
0 Kudos
3 Replies

1,050 Views
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi wj chen,

请问你里使用L3.0.35_4.1.0的bsp, wm8962 工作正常,BSP 是你自己移植的还是使用飞思卡尔提供的 BSP 呢?
Have a great day,
Dan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Kudos

1,050 Views
shanchong234
Contributor III

Hi Dan Wang,

BSP我用的是飞思卡尔官网提供的源码编译的。

系统运行起来后配置了下面几个参数后,音频的录制和播放功能就可以用了:

amixer cset numid=10,iface=MIXER,name='Capture Switch' on
amixer sset 'Capture' 100
amixer sset 'INPGAR IN3R' on
amixer sset 'MIXINR IN3R' on

但是imx_3.10.53 是不是需要另外的配置才能使用?

我想了解下 如果要使能外部晶振时钟,该如何配置,我查看了下两个BSP的源码,发现都不是通过设置 R129的OSC_ENA位来使能的 ?

0 Kudos

1,050 Views
shanchong234
Contributor III

飞思卡尔提供的

0 Kudos