请问一下nxp的工程师,ixm6q RTC实时时钟功耗是不是很大?我在论坛上看到有些人发现这个问题,imx6q RTC实时时钟功耗很大,一块纽扣电池,用不了多长时间,就没有电了,而且测出纽扣电池的供电电流确实比较大,进而咨询过nxp的工程师,得到的答复是建议采用外部低功耗的实时时钟芯片提供时钟日期。是否是这样呢?望nxp的工程师或者已经解决这情况的朋友能给予解答一下。谢谢!
Solved! Go to Solution.
Hi yz.z
CPU内SRTC断电后时钟保持所需要的电流,在datasheet有给出来,记得是<1mA,但是对于长时间不上电,且要求保持时钟的情况下,建议采用功耗更低的独立的外部时钟芯片。
伟东
Hi , Yz.z
如果和原来的问题不一样,要再重新建立一个帖子,以免混在一起!论坛上帖子,一般是每个问题,一个帖子,所有上来的工程师可以分享到。
I.MX6Q只有一个千兆网MAC(可以配置为百兆网),MAC地址不是由NXP提供,需要你们向MAC地址管理的组织进行购买。
伟东
:smileyconfused:不看数据手册的结果,我一直以为是两个网口呢,因为买了一块明远智睿的imx6q的板子,上面是两个网口,烧了几次镜像,每次烧完,只有一个MAC不变,另一个随机变化,特意打电话问了明远智睿的工程师,关于MAC地址的事情。
Hi yz.z
CPU内SRTC断电后时钟保持所需要的电流,在datasheet有给出来,记得是<1mA,但是对于长时间不上电,且要求保持时钟的情况下,建议采用功耗更低的独立的外部时钟芯片。
伟东
您好:
谢谢您的帮助。我想再请教一个问题,imx6q以太网的MAC是不是在购买芯片的时候,一起向贵司购买 MAC地址?如imx6q支持两个以太网接口,使用两个以太网接口的时候,是不是需要另行购买两个MAC地址?还是贵司提供一个,另一个需要另行购买?还 是两个都是贵司免费提供?谢谢!
急盼解答,谢谢!