imx6dl如何录制gui+camera视频

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

imx6dl如何录制gui+camera视频

3,109 Views
819265478
Contributor I

项目需求:

   同时录制gui和视频的叠加数据,使用gstreamer来做,目前单独录制视频功能已经实现,如何录制gui,有没有哪个插件是包含gui和视频的数据呢。

0 Kudos
5 Replies

2,552 Views
yyuan
Contributor III

您好

请问你实现了GUI+creamer的叠加了吗?能向您请教下怎么实现得吗?

谢谢

0 Kudos

2,552 Views
819265478
Contributor I

叠加了,使用Ipu模块进行alpha叠加,但是效果和预览效果肯定有差异

0 Kudos

2,552 Views
yyuan
Contributor III

您好  请问能给指点下吗?我们也想实现这个    视频上叠加菜单和一些文字、数字信息   用按键操作那种    能指点一二吗?

谢谢

0 Kudos

2,552 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Kun,

    Probably you will have 2 way to realize your purpose:

1. Porting recordmydesktop to your board. then use it to record gui + camera image.

or.

2. gst-launch command should be also feasible.

see the link, please!

采用gst-launch命令进行linux屏幕录制 - manjiao4651538的博客 - CSDN博客 

Have a nice day!

NXP TIC Weidong Sun

0 Kudos

2,552 Views
819265478
Contributor I

谢谢!

感谢你理解了我的问题,你提供的方案我试过,ximagesrc这个插件无法使用,并且无法使用的原因我也找到了,可以实现录屏功能。

但是,我们的需求能够拍照(包含gui和视频信息,同时会向照片里面添加注释等文本信息),因此,我放弃了ximagesrc插件方式,采用了如下方式:

1,  appsrc ! vpuenc_h264 ! appsink   实现将fb0数据写入文件

2,  imxv4l2src ! vpuenc_h264 ! appsink  实现camera拍照

目前上述功能均实现,最后还需要将2张图片进行融合,不知道这里该怎么做?

0 Kudos