Hello Jingyang,
有2个关键的时钟位置,一个是工作时钟25MHz,一个是AR8031给到CPU的ENET_REF_CLK引脚的参考时钟,这是输入给到CPU内部MAC的,这个时钟也必须要有的。
另外,你要再仔细地核对一下AR8031的图纸和我们sabreSDB比较一下,从NVCC_ENET的MAC电源到AR8031出来的几个LDO应用,这里比较容易出错。
最后,检查一下你的RJ45,硬件上查一下引脚的对应情况,从RJ45壳内1-8的信号线到焊盘之间,是不是正常的。
Weidong
您好,现在的现象是板卡100M的速率,接交换机或或者路由器能通,换成1G就不通,如果板卡与主机直接通过网线连接的话,就完全不同(不管什么速率),这大概是什么原因引起的?
您好:
以上问题, “芯片发送时钟GTX_CLK和发送使能TX_EN均无输出” 以及“网线连接的话,就完全不同”,我也遇到了,现在无法解决,请问您是怎么解决掉的?
谢谢!