以前一直用fsl-yocto-L4.1.15_2.0.0-ga,现在想看看imx-yocto-L4.14.98_2.0.0_ga怎么样,所以想编译imx-yocto-L4.14.98_2.0.0_ga,然而当我repo sync后发现在imx-yocto-bsp目录下只有sources文件夹,而fsl-setup-release.sh,README-IMXBSP,README,setup-environment这些都没有。是哪里的问题了??还是本来就是这样?
我的系统是ubuntu 16.04 LTS
有可能是repo版本的问题,可以看看repo版本,以及manifest存在差异
非常不好意思,我对repo不熟,我不知道怎么查看repo版本。因为google不能上,这个repo是很多年前从国内网站下载的。
manifest差异问题,我对比过https://source.codeaurora.org/external/imx/imx-manifest/tree/?h=imx-linux-sumo下的imx-4.14.98-2.0.0_ga...
it seems your building is incomplete, try to delete the whole folder, then build this bsp from the first step as yocto user guide mentions
非常感谢你的回复,我已经删除过2次,也是按文档的步骤来做的,只是setting up the repo utility没有做,毕竟我以前已经下载过,不知道问题出在哪里?我现在只能从source内拷贝fsl-setup-release.sh,setup-environment到imx-yocto-bsp目录下,现在编译也完成。
以前做过后面新版本也会不一样的,建议是全部删除了,重新做repo sync, 你这个是明显没有下载完整,我之前也碰到过,重新下载就好了,可能网络问题的问题导致没有下载完全,如果你拷贝过来可以用也行,但不知道是否会影响你接下去的编译
非常感谢,我现在已经编译好了,删除再下载太麻烦了。所以先看看,有问题再说。我主要是想用实时linux方案Xenomai,编译也完成,等待手头项目完成后再试试这个系统,看看实时性怎么样。
OK, 那就行