iMX6solox 通过Jlink调试

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

iMX6solox 通过Jlink调试

2,682 Views
weigao
Contributor II

Hi All,

   我目前正在使用imx6solox开发板进行调试,目前使用FreeRTOS系统调试芯片中的M4内核,有哪位朋友使用过Jlink去调试这个芯片,如果有的话,烦请告知下如何通过Jlink去调试?不胜感激。

Regards

Wei

Labels (1)
0 Kudos
6 Replies

1,991 Views
weigao
Contributor II

Dear Biyong,

   首先非常感谢您的解答。

  不过很不好意思,您说的配置方法没有看明白,能否更详细的说明下如何通过jlink来调试imx6solox m4内核,不胜感激。

  另外是否有相关的介绍文档?(我用的是IAR IDE并基于FreeRTOS系统)

0 Kudos

1,991 Views
BiyongSUN
NXP Employee
NXP Employee

在下面这个link的里面有有jlink的 script。

https://community.freescale.com/thread/350148#comment-631356

而且在i.MX6SX 的文档里面已经给出了 IR 的长度了。

没有什么可以再解释的了。

这个是个通用的东西,详细的东西可以咨询Jlink,而且链接其他的芯片,别的芯片手册也一样给出IR的长度来。

这些信息已经足够设置debug 工具了。

0 Kudos

1,991 Views
martinmeng
Contributor I

你好,刚刚接触 SoloX的 板子 以前调试过 单独M4的MCU 使用的IDE 是 Keil ,请问像这种A9+M4 内核的芯片怎么使用  包括 开发环境的选择(能否继续使用keil)hex文件的烧写,以及程序的运行,还有M4的GPIO怎么配置 感觉和之前接触的 M3,M4内核的MCU 差别好大,最好也推荐一些入门资料,谢谢! 

0 Kudos

1,991 Views
BiyongSUN
NXP Employee
NXP Employee

在 SoloX的文档里面已经把IR 的长度给出来了。

根据这个长度配置Jlink就可以了。

Untitled.png

https://community.freescale.com/message/631356#comment-631356

0 Kudos

1,991 Views
weigao
Contributor II

BiyongSUN

Dear Biyong,

   十分感谢您的热心回复。

   很遗憾,我没有看明白您的介绍。烦请您能否说的更加具体一些,我对配置和设置环境还不是很熟悉。(我使用的是IAR workbench基于FreeRTOS系统开发M4内核)。

   另外,是否有相关具体的文档介绍通过segger Jlink来调试?也烦请您帮忙找一下,对您的帮助不胜感激。

Regards

0 Kudos

1,991 Views
martinmeng
Contributor I

IAR workbench基于FreeRTOS系统开发M4内核 有文档吗? 如果不用 Jlink 如何下载到M4 , 在yocto项目中 用命令行可以在M4 运行Hex 文件吗?  

还有重要的一点 就是 M4 如何操作有像 I2C SPI UART GPIO 这种外设吗外与A9的GPIO会有冲突吗?

0 Kudos