Hello NXP forum
问题描述:
我自己画了一个i.mx6q的板子,芯片具体型号为MCIMX6Q6AVT10AD,想使用NXP DDR Test Tool 对DDR进行校准,但是始终报错,错误信息如下:
从错误信息来看,怀疑是USB_OTG没有正常通过serial download下载inc文件,但是HID设备是正常识别到了。
上电时我使用Bus Hound进行USB抓包,USTS的错误码为C0010000
我使用MFGTOOL下载烧写固件,也始终停在Loading U-boot阶段
板子目前状态为
1)BOOTMODE设置为
MODE1=0
MODE0=1
2)USB—OTG的情况
USB_OTG_ID=3.3V悬空
USB_OTG_ID连接到ENET_RX_ER管脚(Pin W23)
USB_OTG_VBUS由HOST供电,约5V
3)板上各个电源实测
VDDARM_IN=VDDARM23_IN=VDDSOC_IN=1.36V
VDDHIGH_IN=3.3V
VDD_SNVS_IN=3.23V
VDDARM_CAP=VDDARM23_CAP=1.16V
VDDSOC_CAP=VDD_CACHE_CAP=1.16V
VDDPU_CAP=1.16V
VDDHIGH_CAP=2.51V
VDDSNVS_CAP=1.085V
VDDBUS_CAP=2.99V
4)板上时钟
32.768KHZ OK
24MHz OK
5)电源上电时序测试:
VDD_SNVS_IN = VDD_HIGH_IN > VDDAR_IN=VDD_SOC_IN > PRO_B
我想请问各位专家,导致这种情况可能会是什么原因,如何来定位问题的原因。在线急求!!!