i.mx6 / i.mx7 영상입력 관련 문의

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

i.mx6 / i.mx7 영상입력 관련 문의

66 Views
Contributor I

i.mx6 에서 아래와 같은 영상입력이 동시에 사용되는지 질문 드립니다.

1. LVDS X 2

i.mx6 quad plus 데이터 시트 블록도를 보면 LVDS는 출력으로 되어 있는데 핀맵에서 보면 input으로 되어 있어서 해당 LVDS를 2채널 모두 동시 입력으로 사용 가능한가요?

2. Parallel CSI / MIPI CSI

위 채널을 동시에 영상입력으로 받을 수 있을지 문의 드립니다.

i.mx7 에서 아래와 같은 영상입력이 동시에 사용되는지 질문 드립니다.

2. Parallel CSI / MIPI CSI

위 채널을 동시에 영상입력으로 받을 수 있을지 문의 드립니다.

Labels (2)
0 Kudos
1 Reply

6 Views
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Kim,

 See below, please!

--------------------------------------------

--i.MX6QP

1. For i.mx6 quad plus LVDS X 2

These 2 LVDS ports are both display output. They are not input.

2. Parallel CSI / MIPI CSI

i.MX6QP / i.MX6Q/ I.MX6D/ I.MX6DL/I.MX6S all support 2 cameras input at the same time.

pastedImage_1.png

--i.MX7D/7S

On Parallel CSI / MIPI CSI port , 2 cameras can be connected at the same time. But both cameras share one CSI module, their images can't be captured simultaneously.

pastedImage_2.png

Have a nice day!

BR,

NXP TIC Weidong sun

0 Kudos