i.mx6 에서 아래와 같은 영상입력이 동시에 사용되는지 질문 드립니다.
1. LVDS X 2
i.mx6 quad plus 데이터 시트 블록도를 보면 LVDS는 출력으로 되어 있는데 핀맵에서 보면 input으로 되어 있어서 해당 LVDS를 2채널 모두 동시 입력으로 사용 가능한가요?
2. Parallel CSI / MIPI CSI
위 채널을 동시에 영상입력으로 받을 수 있을지 문의 드립니다.
i.mx7 에서 아래와 같은 영상입력이 동시에 사용되는지 질문 드립니다.
2. Parallel CSI / MIPI CSI
위 채널을 동시에 영상입력으로 받을 수 있을지 문의 드립니다.
Hello Kim,
See below, please!
--------------------------------------------
--i.MX6QP
1. For i.mx6 quad plus LVDS X 2
These 2 LVDS ports are both display output. They are not input.
2. Parallel CSI / MIPI CSI
i.MX6QP / i.MX6Q/ I.MX6D/ I.MX6DL/I.MX6S all support 2 cameras input at the same time.
--i.MX7D/7S
On Parallel CSI / MIPI CSI port , 2 cameras can be connected at the same time. But both cameras share one CSI module, their images can't be captured simultaneously.
Have a nice day!
BR,
NXP TIC Weidong sun