i.max6 android Ethernet app add eth1

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

i.max6 android Ethernet app add eth1

4,001件の閲覧回数
minyou
Contributor II

您好,我正在使用i.max6 (android 6.0.1)

我的裝置上原本就有一個ethernet(eth0)

並且可以透過NXP內建Ethernet app控制eth0

例如使用stacic IP 和DHCP,

而我現在增加了一個裝置USB to Ethernet(eth1)

因此我想要讓eth1也可以透過Ethernet app來設置static ip

但是app裡並沒有eth1的選項

請問app要如何新增一個eth1讓app控制他?

0 件の賞賛
返信
3 返答(返信)

3,875件の閲覧回数
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello minyou,

尽管我们NXP没有提供具体的方法如何加入第二个ethernet 到android BSP中,但是internet上,你可以看到有很多的同行分享的经验,这个过程并不难。比如这个链接:

https://blog.csdn.net/houyizi337825770/article/details/105199907/ 

如果还不够,您可以用中文在百度上搜索:android添加第二个以太网

很多经验可以分享。

Have a nice day!

B.R,

Weidong

0 件の賞賛
返信

3,875件の閲覧回数
minyou
Contributor II

Hi Wigros,

感謝您的回覆,

您可能誤解我的問題了,

我已成功增加了第二個以太網(eth1),

但是我想要他和原先的以太網(eth0)一樣可以被NXP android 內建的app "Ethernet" 所控制,

因為NXP內建的app(Ethernet)裡的Configue Ethernet中有Ethernet device列表,
列表內只有eth0這個選項並沒有eth1,

所以我是想請問如和在Ethernet device列表中添加eth1並且能夠改變它。

0 件の賞賛
返信

3,875件の閲覧回数
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi minyou,

  实际上,你的想法是不是要把ethernet选项,加载到“设置”的UI界面里,可以想在设置里对它进行配置?

如果这样的话,你可以参考这个:

1. NXP论坛上我们工程师写的文档

How to Add Ethernet UI Support in ICS 

2. CSDN上的分享

Android 8.1 增加以太网设置功能_移动开发_cigogo的专栏-CSDN博客 

Hope above information is helpful to you.

Have a great day!
B.R,

Weidong

0 件の賞賛
返信